Murrelektronik muestra en Advanced Factories sus soluciones para los retos de la automatización industrial | Murrelektronik

marzo 15, 2025

Murrelektronik muestra en Advanced Factories sus soluciones para los retos de la automatización industrial

"Shaping Automation. Decentralized. Seamless. Sustainable" es el lema que engloba las últimas novedades desarrolladas para la industria digitalizada

Las aplicaciones industriales son más complejas, el aumento de la presión de los costes, la escasez cada vez mayor de trabajadores cualificados y la creciente importancia de la sostenibilidad y la modularidad son retos a los que se enfrenta la industria en nuestros días. La combinación de investigación y experiencia dan como resultado una propuesta de automatización innovadora y eficiente que se integra en el lema "Shaping Automation. Decentralized. Seamless. Sustainable", Murrelektronik muestra en Advanced Factories (pabellón 4, stand D401) cómo nuestras soluciones inteligentes pueden ayudar a afrontar estos retos de forma sencilla, sin fisuras y rentable a través de aplicaciones funcionales en las que encontrará, entre otros:

Vario-X IPC

Solución de automatización descentralizada que integra un PC industrial (IPC) y un PLC, ofreciendo flexibilidad y escalabilidad en entornos industriales. Compatible con múltiples protocolos de comunicación, permite la integración con diversos sistemas productivos. Su conectividad avanzada mediante VPN y la nube facilita el monitoreo y control remoto, mientras que sus capacidades de Edge Computing optimizan los tiempos de respuesta al procesar datos localmente.

Está equipado con un procesador Intel Atom x6414RE, 8 GB de RAM y SSD de hasta 1 TB, con protección IP65, lo que lo hace robusto y elimina la necesidad de armarios de control. Además, incluye sensores de temperatura, vibración y humedad para mantenimiento predictivo.

Compatible con CODESYS V3, facilita la programación en lenguajes estándar. Su soporte técnico 24/7 y mantenimiento remoto garantizan eficiencia y reducción de costos operativos, consolidándolo como una solución avanzada para la automatización industrial.

¿Por qué hacer las cosas complicadas y caras cuando pueden hacerse mucho más fácil y rápidamente?. Nuestro exclusivo sistema Vario-X es la solución global holística para esta transición en la automatización industrial: una solución que integra a la perfección todos los elementos periféricos, desde el sensor hasta la nube, independientemente del fabricante. Además, es compatible con los principales protocolos industriales.

 

Conexionado sin fallos con guía digital: uKonn-X

Los sistemas de automatización son cada vez más inteligentes y potentes, pero también más complejos. Esto conlleva una mayor probabilidad de errores en la instalación y conexión de los componentes de las máquinas. Al mismo tiempo, la escasez de trabajadores cualificados hace cada vez más difícil encontrar especialistas con formación en ingeniería eléctrica . Nuestra solución digital inteligente uKonn-X resuelve todos estos retos a la vez. uKonn-X significa "usted conecta cualquier cosa", y este nombre lo dice todo: como una guía, el sistema digital conduce al usuario paso a paso a través de instalaciones o puestas en marcha incluso complejas de una manera fácil de entender.

 

Modlight Illumix RGBW: Iluminación de máquinas e indicadores de estado en una sola baliza LED compacta

Con el nuevo Modlight Illumix RGBW de Murrelektronik, las máquinas y las zonas de trabajo pueden iluminarse de forma óptima y energéticamente eficiente, y los indicadores de estado pueden señalizarse visualmente. De este modo, el personal operario puede ver en todo momento dónde es necesario actuar. De este modo se evitan costosos tiempos de inactividad de las máquinas y se aumenta considerablemente la productividad. Y lo más interesante, esta baliza une las dos funcionalidades en un solo componente.

 

Todoterreno compacto para visión artificial: El switch híbrido Xelity. La visión artificial desempeña un papel fundamental en muchas aplicaciones. Cuanto más se utilizan estos sistemas, más importante resulta la cuestión del concepto de instalación. Murrelektronik tiene una respuesta que combina muchos argumentos convincentes. El nuevo switch híbrido Xelity desempeña un papel importante en este sentido.

 

La gran familia IO-Link de Murrelektronik ha vuelto a crecer. La demanda de IO-Link se ha disparado en los últimos años: De 2022 a 2023, el número de dispositivos IO-Link instalados aumentó un asombroso 89 %. En total, ya había 51,6 millones de nodos IO-Link a finales de 2023. Murrelektronik partícipe de esta tendencia desde el principio, ha lanzado un completo sistema de instalación IO-Link en los últimos años.  Advanced Factories podrá conocer interesantes incorporaciones a este sistema.

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Solución de agarre eléctrico inteligente para chapa metálica

La aplicación evidencia las ventajas competitivas del sistema eléctrico frente a la neumática tradicional

Más información

Murrelektronik Spain reconocida como "Great Place to Work"

El galardón reconoce a los mejores empleadores de España y de más de 150 países del mundo

Más información

Webinars ME: biblioteca de vídeos

¿No pudo asistir a alguno de nuestros webinars? Acceda a las grabaciones

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades