En resumen, aún no hemos llegado a ese punto, pero estamos invirtiendo muchos recursos para lograr la conformidad con la norma IEC 62443-4-1. Los esfuerzos actuales se centran en ampliar y complementar los procesos que ya se utilizan para garantizar la calidad de nuestros productos, de modo que también cumplan los requisitos específicos de la norma IEC 62443-4-1.
Actualmente nos centramos en cumplir los requisitos de las siguientes leyes, normas y estándares:
Murrelektronik ha establecido procesos que cubren de forma proactiva todos los aspectos de las tareas que realizamos. Los proyectos utilizan estos procesos estándar y los adaptan según sea necesario, lo que corresponde al nivel 3 («definido») según CMMI.
Sí. El proceso de desarrollo de productos para todos los productos nuevos desarrollados en 2024 o posteriormente incluye la consideración de aspectos de ciberseguridad mediante el desarrollo de modelos de amenazas adecuados.
Sí. El proceso de desarrollo de productos para todos los productos nuevos desarrollados en 2024 o posteriormente incluye la consideración de aspectos de ciberseguridad mediante el desarrollo de modelos de amenazas adecuados.
Sí. La prueba y validación de seguridad es un componente estándar de las exhaustivas pruebas y validaciones que realizamos para nuestros productos desarrollados en 2024 o posteriormente.
Sí. Hemos establecido estándares de codificación que se actualizan continuamente para tener en cuenta los últimos requisitos, incluidos los derivados de consideraciones de ciberseguridad.
Sí. Al desarrollar nuevos productos, los requisitos de seguridad se establecen ya en la fase de diseño.
Estamos implementando los requisitos de la norma IEC 62443-4-1 (SM-9 y SM-10) y los requisitos de la norma IEC 27036. Actualmente nos estamos centrando en definir los procesos y adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea.
Hay varios pasos que recomendamos seguir. No es posible dar una respuesta breve y concisa que abarque todas las situaciones y todos los productos. Las fuentes más importantes que deben consultarse son:
Esta información se encuentra en el capítulo sobre ciberseguridad de la documentación del producto correspondiente, que forma parte de la documentación estándar de los nuevos productos desarrollados a partir de 2024.
Esta información se encuentra en el capítulo sobre ciberseguridad de la documentación del producto correspondiente, que forma parte de serie de la documentación de los nuevos productos desarrollados a partir de 2024.
La forma más directa de ponerse en contacto con Murrelektronik PSIRT es a través de la dirección de correo electrónico: psirt@murrelektronik.de
Nuestro proceso de gestión de vulnerabilidades se inicia cuando se notifica una vulnerabilidad, ya sea por una fuente externa o mediante la supervisión interna continua realizada por agentes internos (I+D, pruebas, etc.) o por proveedores de servicios de pruebas externos en nombre de Murrelektronik.
Se toma nota de la notificación y se realiza una primera evaluación. PSIRT es el coordinador de este proceso tanto a nivel externo como interno y mantiene la comunicación con todas las partes implicadas.
Una vez verificada y analizada la vulnerabilidad, PSIRT coordina con todas las partes implicadas para desarrollar medidas correctivas.
Encontrará una descripción más detallada en nuestro documento «Proceso de gestión de vulnerabilidades».
Puede suscribirse a las actualizaciones de CERT@VDE, donde publicamos todas nuestras alertas, aquí.
Los avisos que publicamos suelen contener la mayoría o todos los siguientes elementos:
Los avisos de seguridad publicados por Murrelektronik pueden consultarse a través de varios canales:
Sí. Publicamos nuestras advertencias de seguridad en formato CSAF. Al descargar las advertencias de seguridad, puede elegir entre un archivo PDF legible por personas y un archivo CSAF legible por máquinas.
La última versión de firmware o software del producto que utiliza siempre se encuentra en la sección «Descargas» de ese producto en nuestra tienda online.
Los avisos de seguridad publicados también contienen todos los enlaces e instrucciones que necesita para instalar actualizaciones o parches relevantes para la seguridad.