Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Prensa / Notas de prensa / Detail page

Notas de prensa

nov 23, 2018

Una experiencia de cine de primer nivel con PREMIUM POWER de Murrelektronik

Las fuentes de alimentación Emparro de Murrelektronik alimentan la iluminación LED en el Palacio de los Sueños

El Palacio de los Sueños Traumpalast de Leonberg es un auténtico tesoro que atrae a cinéfilos de todas partes.La empresa Lochmann Filmtheaterbetriebe de Rudersberg ha reconfigurado  totalmente sus nuevos cines de manera que sus usuarios disfruten de la experiencia cinematográfica por excelencia. Los visitantes podrán tomar asiento en cómodos sillones con mucho espacio para las piernas, seguir las películas en moderna tecnología 3D en las diez salas y sus oídos se deleitarán con una experiencia acústica única.

Un aspecto destacado que fascina a todos los visitantes del cine son sus impresionantes escenificaciones luminosas. "Las distintas escenas de luz resultan algo esencial dentro de la experiencia en los cines de Lochmann", dice Eduard Henke, gerente de la empresa Freilicht! de Berlín, que proporciona una luz decorativa de categoría superior en el Palacio de los Sueños. Nada más entrar al Traumpalast, la fachada exterior iluminada en múltiples colores indica el camino a los visitantes.  Los peldaños luminosos de las escaleras del vestíbulo captan las miradas. Incluso en las salas de cine, Eduard Henke y sus empleados han integrado innumerables LEDs. Con ello, resaltan los bordes y los zócalos. Antes de iniciar la proyección de películas, un espectáculo de luces multicolor estimula la ilusión por las películas taquilleras más recientes.

La empresa Freilicht! ha montado 3500 metros de cinta luminosa LED en el nuevo Palacio de los Sueños de Leonberg. Eduard Henke ha hecho fabricar estas cintas con LEDs RGB específicamente para sus requisitos. Con la mezcla aditiva de los colores rojo, verde y azul se obtiene toda la gama de colores. Los LEDs son controlados mediante reguladores de intensidad que se encuentran en armarios de control estandarizados. Los reguladores de intensidad transmiten las tres tensiones a los LEDs mediante modulación de amplitud de pulsos, proporcionando así el color deseado y la luminosidad requerida.

Dado que la iluminación en cines, a pesar de ser una tecnología muy eficiente de por sí, supone un elevado gasto energético por su propia magnitud, y puesto que la utilización intensa con numerosas horas de funcionamiento al día exige una solución de instalación permanentemente potente, la empresa Freilicht! decidió implementar el suministro eléctrico con las fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc Emparro 3~ de Murrelektronik.  Alrededor de 80 componentes de esta fuente de alimentación de gran eficiencia están instalados en los armarios de control del Traumpalast  para proporcionar un suministro eléctrico fiable. La decisión a favor de una fuente de alimentación trifásica se debió totalmente a las características especiales del servicio en el cine: gracias a la carga uniforme en las tres fases no se contamina el conductor neutro. Así, no hay ninguna influencia negativa sobre la tecnología de sonido; en el caso del Palacio de los Sueños, una excelente tecnología Dolby Atmos.

Al gerente de Freilicht!, Eduard Henke, le convenció la gran eficiencia de las fuentes de alimentación Emparro, de hasta el 95 por ciento: "Esto significa que tenemos muy poco calor residual y no tenemos que instalar refrigeración en el armario de control", explica este especialista. Los componentes están sometidos a poco calor y duran más. Dado que las fuentes de alimentación Emparro de Murrelektronik cuentan con reducidas dimensiones y, en comparación con muchos otros dispositivos, proporcionan la misma potencia con la mitad de anchura, el resultado es que Freilicht! pudo montarlas en armarios de menores dimensiones. Esto supone una gran ventaja ya que estos se encuentran en los espacios de los proyectores de las distintas salas, y en ellos el espacio es un bien escaso.
Los trabajadores de Freilicht! han configurado el grado de utilización de los equipos en aproximadamente el 70 por ciento del límite de carga. "Esperamos de ellos una vida útil máxima y una gran seguridad de funcionamiento; en definitiva, el espectador no debe quedarse a oscuras", dice Eduard Henke. El hecho de que al pasar a la iluminación completa durante el espectáculo de luces puedan producirse brevemente picos de carga, no supone ningún problema: la función Power Boost (150 por ciento de potencia hasta durante 5 segundos) y la función Hyper Boost (aproximadamente el 400 por ciento durante un lapso de 20 milisegundos) garantizan que Freilicht! no tenga que preocuparse por ello.

Resulta interesante que Freilicht! utilice una tensión de funcionamiento de 24 V para la alimentación de las cintas luminosas LED. Eduard Henke afirma: "Esto en la práctica supone una innovación, habitualmente se trabajaba con 12 V." Hace referencia a la Ley de Ohm, según la cual, para la misma potencia, el doble de tensión solo genera la mitad de corriente, "por lo tanto tenemos una caída de tensión menos perceptible en proporción y, así, los LEDs situados al final de la sala de cine iluminan con la misma fiabilidad que los situados delante."
Dado que la empresa Freilicht!, con sede en Berlín, atiende distintos establecimientos, el mantenimiento a distancia constituye un tema interesante. En el caso de los módulos PMW, por ejemplo, llega un informe de estado a la central una vez a la semana. En este sentido, un aspecto destacado de las fuentes de alimentación Emparro que va un paso más allá es la función de diagnóstico preventivo. El dispositivo supervisa diversos parámetros, entre ellos la temperatura interna, la situación de carga durante el servicio, el número de procesos de arranque o la vida útil de los componentes. Si se ha alcanzado el momento óptimo para sustituir Emparro 3~ 40 A, se transferirá esta información al control por medio de un contacto de aviso fácil de integrar. La fuente de alimentación no se sustituye demasiado temprano para aprovechar los recursos disponibles de manera óptima, pero tampoco demasiado tarde para evitar fallos y situaciones conflictivas.

Manuel Senk de Murrelektronik y entusiasta del cine, dice: "El Palacio de los Sueños establece unas pautas impresionantes. Que hayamos contribuido a dar un suministro eficiente a sus sistemas de iluminación nos llena de orgullo y, por supuesto, supone para mí una gran satisfacción como cinéfilo."