Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Conectores
NOTICIAS

Un plus para mayor funcionalidad

Agosto 12, 2009

LA NUEVA GENERACION EN BUSES DE CAMPO

Mas módulos, mas longitud de comunicación, mayor rendimiento; estas son las características remarcables de Cube 67+, una innovadora cabecera de Bus. Con ello, es el óptimo complemento para el sistema Cube 67 ya demostrado suficientemente en la práctica. Murrelektronik ofrece a sus clientes Cube 67+ para tener todavía más posibilidades para realizar instalaciones Bus de campo, desde el punto de vista económico.
Cube 67 convence por su forma constructiva, modular y flexible. La cantidad de módulos diferentes es enorme. Para su mejor almacenamiento, tanto en M8 como en M12 son fabricados de manera multifuncional. Todo esto posibilita su óptima distribución para concretas exigencias de instalaciones en construcción. Equipado con una diversidad de posibilidad de diagnóstico, este Cube 67 provoca en un sistema, la reducción de costes en la instalación de campo. Con Cube 67+ Murrelektronik ofrece a los usuarios del sistema actualmente unas utilidades adicionales muy concretas. El elemento principal de la innovación es un Bus modificado. Hasta dos veces 10 módulos pueden estar conectados. En su conjunto pueden de esta forma captar casi el doble de señales y accionar el doble de actuadores, que hasta ahora. En grandes instalaciones se puede, de esta forma, reducir la cantidad total de cabeceras de Bus. Un considerable ahorro potencial. Con Cube 67+ se pueden ampliar las dimensiones de las instalaciones. Hasta ahora se podían conseguir longitudes de hasta cuatro veces 10 metros. Incluso esto era difícil. Actualmente se puede llegar a dos veces 30 metros. Una ventaja, por ejemplo, cuando se aplica a cadenas portacables. Además con Cube 67+, se pueden instalar los módulos en la posición que se desee a lo largo de la conducción del sistema. Esto proporciona una flexibilidad adicional.
Otra ventaja del Cube 67+ es que en las nuevas cabeceras de Bus se pueden conectar módulos adicionales con ampliadas funciones, como por ejemplo I0-Link o bien RS 232.

Catálogo onlinePelículawww.cube67.com