Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Mico 2 canales
NOTICIAS

Mico 2 canales

Mayo 10, 2008

MICO es el sistema de distribución inteligente de corriente de Murrelektronik. Controla corrientes, señaliza fronteras de carga y reconoce sobrecargas. Facilita la búsqueda de fallos y asegura la disponibilidad de las máquinas. MICO ahora con dos canales por lo que facilita un uso del sistema MICO aún más racional y orientado a las necesidades.

Como novedad MICO maneja altas cargas inductivas, reconoce sobrecorrientes y desconecta de manera segura. MICO controla cada vía dependiendo del limite de carga seleccionado. A partir de una carga del 90 % el LED verde parpadea, aviso óptico. Si se sobrepasa el margen de corriente instalado, la vía afectada se desconecta arpadeando el LED en rojo. El técnico de servicio encuentra el fallo inmediatamente el lugar de buscarlo. Este estado se almacena y permanece incluso luego de un reset de tensión.

En los módulos MICO hay 4 o 2 canales cableados internamente (en el caso del nuevo MICO de 2 canales). Mediante un sistema de puentes se pueden unir rápidamente y sin problemas. Ya que en los módulos MICO hay una salida de aviso integrada libre de potencial, los contactos auxiliares no son necesarios. Para conseguir una suma de avisos es suficiente con conectar un cable en el primer y en el último módulo.

El empleo de los componentes compactos de MICO en los armarios eléctricos ayuda, junto a una conmutación protegida, a un ahorro de espacio de un 30 %. El nuevo MICO de 2 canales con su forma estrecha ofrece soluciones aún más orientadas a las necesidades, por ejemplo, cuando tienen que ser alimentados 2, 6 o 10 canales. Por ello el MICO de 2 canales es un importante componente del sistema completo.

Catálogo onlineCatálogo en pdfCompact