Diciembre 05, 2006
El nuevo transformador MTL 25-320 VA de Murrelektronik destaca por su flexibilidad y su nuevo y compacto diseño. Esto ha significado que, así como con un nuevo diseño, muchas características que son de utilidad para los clientes han podido ser integradas en los transformadores.
Por ejemplo, el transformador tiene un LED en la entrada que indica la presencia de la tensión en el primario. El bobinado múltiple en el primario significa que cada transformador se puede utilizar tanto para 230 VAC como para 400 VAC. Terminales adicional en la entrada permitirán a cada voltaje de entrada un ajuste de +/- 15 VAC.
Otra de las ventajas de la nueva gama de transformadores es la combinación placa base, que puede ser montada con tornillos de la forma habitual por el ojo de cerradura o en un carril DIN. Esta última característica, en particular, permite a los transformadores instalarlos de manera rápida, fácil y de bajo costo.
Así como el diseño, el funcionamiento interno de la serie MTL también han experimentado un mayor desarrollo en comparación con los transformadores convencionales. El transformador se suministra con dos tensiones de salida equivalente como estándar (por ejemplo, 2x24 o 2x115 VAC). Estos productos pueden ser conectados en paralelo o en serie a través de puentes dentro de la clavija del transformador, a fin de obtener la necesaria tensión secundaria o de la potencia de salida. PE y 0V pueden ser puenteados de la misma forma si es necesario. La posición de los puentes son claramente visibles con la tapa cerrada, para ofrecer el suministro de información sobre el cambio del actual estado de las salidas.
Así como el sistema de puente, los terminales también se han integrado en el transformador. Esto hace que los terminales y cables defectuosos que pueden haber sido arrancado durante el transporte o debido a colisiones sean cosa del pasado. Los nuevos terminales también tienen la ventaja de que dos cables por terminal puede conectarse de acuerdo con las normas.
MTL es la solución en transformadores independientemente de si:
o La temperatura ambiente es de 40, 55 o 60 ° C
o El voltaje de entrada es de 215,230,245,385,400 o 415 VAC
o Se requiere una salida de tensión de 24/48 o 115/230 VAC
o Son necesarias derivaciones
o Necesita carril DIN o tornillos para la sujeción
Sólo un transformador para muchas aplicaciones: Reduce la planificación, el almacenamiento y los gastos de instalación considerablemente.
Así como los propios transformadores, fuentes de alimentación con transformadores de 0,5 A a 10 A también están disponibles con el mismo diseño. La aparición de las fuentes de alimentación sólo se diferencia porque un nuevo disipador de calor se ha integrado dentro de la caja, que contiene los rectificadores de corriente y los condensadores de filtrado. Otra nueva característica de la gama de fuentes de alimentación con transformadores es el doble indicador LED que indica la presencia de voltaje en el primario(AC) y en el secundario (DC).
Catálogo online TransformadoresCatálogo online Fuentes de alimentación con transformadorCatálogo en pdfPeriodico