Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Ethernet
NOTICIAS

Comunicacíon universal con la tecnología ethernet

Noviembre 21, 2006

En muchas empresas hay diferentes redes, en las cuales se trasmiten los datos también de diversas formas. Las redes de ordenadores, por ejemplo, se comunican en general sobre la base de la tecnología Ethernet. De esta forma domina la universalidad en el mundo de la oficina: los pedidos pueden enviarse a una impresora central, los e-mails, a todo el mundo.

Los datos en instalaciones y máquinas son, por el contrario, enviados mediante diferentes protocolos de bus de campo. La comunicación entre estos sistemas y especialmente en las redes de ordenadores resultan costosas, siendo posible sólo a través de sistemas especiales de Soft- y Hardware. El empleo de un sistema de comunicación basado en Ethernet en instalaciones o máquinas en lugar del antes empleado sistema Bus de campo, promete ayuda a esta problemática.

Mediante el empleo de Ethernet industrial, los datos de proceso y diagnóstico de máquinas e instalaciones quedan a disposición en una red conjunta. Los trabajadores que necesiten información de los datos de producción, reciben desde la red la consiguiente información. Con menos clics de ratón, estos trabajadores pueden informarse, por ejemplo, sobre la efectividad de la producción o si en una instalación se producen costosos paros. Para un técnico de servicio de asistencia es interesante, por ejemplo, el estado actualizado de señales I/O. Este dato incluso puede lograrse por internet. Una posible ventaja: el técnico de mantenimiento no debe viajar hasta el cliente para localizar un fallo. Él recibe una autorización del correspondiente campo de la empresa y puede de esta forma realizar una “diagnosis a distancia”.

Al emplear la tecnología Ethernet se pueden transportar gran cantidad de datos de forma muy rápida dentro de la red. Aplicaciones a tiempo real, como por ejemplo, accionamientos de motor (Motion Control), son apoyadas a través de Ethernet industrial. Mecanismos inteligentes accionan la entrega de las direcciones IP a los módulos I/O y facilitan de esta forma las puestas en marcha y el mantenimiento. Con ellos las equivocaciones quedan excluidas.

Murrelektronik ofrece, con los modulares y muy reconocidos Cube67, un sistema de Bus de campo, que con Bus de cabecera para los protocolos universales Ethernet/IP y Profinet I/O proporciona una solución para instalaciones de máquinas e instalaciones con la protección IP67. En los Bus de cabecera hay un servidor integrado. Con ello se pueden localizar datos por medio del ojeador que quiera. La instalación de un Software especial no es necesaria.

En el mundo de la oficina , los componentes individuales como ordenadores, impresoras o teléfonos están comunicados entre si mediante conectores RJ45. Estos conectores instalados en el mundo Ethernet, tienen también aplicación industrial gracias a su especial carcasa. Al igual que el conector RJ45, también son aconsejables los M12 circulares, empleados durante años en instalaciones de campo, aptos para la industria, con codificación D de las especificaciones Ethernet. En la comunicación entre campo y armario de control, los adaptadores M12/RJ45 simplifican la instalación.

El desarrollo de Ethernet industrial ha evolucionado con las empresas del automóvil Audi AG, BMW AG, Daimler Chrysler AG y Volkswagen AG.

Estas han colaborado con AIDA (Iniciativa de automatización de los fabricantes alemanes de automóviles). Ellos dirigen su atención a las ventajas técnicas en sus aplicaciones y también a su provecho financiero. Por este motivo esta tecnología, junto con la construcción de máquinas e instalaciones, y especialmente para las industrias proveedoras de la industria del automóvil, adquiere un gran valor.

CatálogoPeriodico