Usted esta aquí Home / Noticias / Novedades / Kabelbutler
NOTICIAS

El armario dispensador es el optmizador logístico

Noviembre 21, 2006

Un exitoso sistema logístico lo caracteriza el correcto material, de la correcta calidad, en el correcto momento, en la correcta cantidad, en el lugar correcto - y a su vez un precio acorde. Suena fácil, pero para la logística en construcción de instalaciones y máquinas, y especialmente en el campo de los cables y conectores, es una gran exigencia. Murrelektronik presenta con el armario dispensador, un sistema de apoyo a las empresas, que posibilita mejorar su logística.

Durante la fase de construcción de instalaciones se pueden planificar muchas cosas, por ejemplo materiales, medidas o soluciones de automatización. La longitud y la forma de los cables no se pueden fijar generalmente hasta que se efectúa la instalación. Entonces es muy tarde para pedidos. Con este problema se encuentran gran cantidad de almacenes. Las consecuencias son alta ocupación y gastos de almacenaje para conseguir mínimos pagos. Aún así, una disponibilidad del 100% de las piezas no está asegurada.

También el instalador de la máquina tiene problemas con mantener en el almacén el cable correcto. Los cables que previsiblemente se van a necesitar, se acumulan en un carro comisionista y se llevan hasta la máquina. Si no obstante un tipo de cable falta, el montador debe ir de nuevo al almacén para recoger el cable necesario. La alternativa de cortar el cable preconfeccionado y llevar un conector de libre cableado, también lleva a una intensificación del tiempo empleado y provoca el peligro de posteriores`problemas de calidad.

Una dificultad del carro comisionista es que en él apenas existen posibilidades de organizar y señalar claramente los artículos. La búsqueda del cable co-rrecto puede provocar pérdidas de tiempo. También en la fabricación se puede mejorar potencialmente. A menudo se fabrican cables en base a un consumo pasado. Pero frecuentemente en el futuro no son utilizados. Debido a que entre el almacenamiento en el carro comisionista, realizado por "encargo aproximado", y el posterior cálculo de la cantidad realmente necesitada, existe un tiempo variable, el cálculo y su realización ya no concuerdan. La consecuencia puede ser que el material necesitado con urgencia es pedido demasiado tarde, ya que no se puede saber el consumo. En el peor de los casos se pararía el montaje.

En estudio del consejero de empresas KPMG ha indicado que para cada proceso de pedido independiente de su valor y elección del producto encargado, ocasiona un gasto de unos 90 €. Para las empresas es, por lo tanto, atractivo el reducir esa cantidad al mínimo.

El armario dispensador de Murrelektronik ayuda a las empresas a vencer muchos de estos retos. En este sistema se trata de un almacén móvil que pone a disposición un surtido estándar de sensores, cables y conectores Murrelektronik. El armario dispensador está en la nave de producción del cliente y ofrece, a petición, de forma rápida y efectiva el cable necesario en el lugar preciso para la máquina en montaje.

Un fácil proceso de pedido, efectuado directamente desde el montaje, mediante un escáner que se adjunta, garantiza un pronto encargo del material a utilizar, sin aumentar las existencias innecesarias.

Actualmente el armario dispensador se suministra en Alemania. Se está estudiando la posisbilidad de ofrecer este sistema también a otros países.